温控器
» 用语集

●压缩机
吸入低压氟利昂冷媒气体并对其进行压缩,输出高压高温的气体。根据压缩的机械方式不同,分为往复式、回转式和螺杆式。
●叶轮泵
泵的形式之一。泵室内的转子上设有叶片,叶片与泵室内壁接触并旋转,叶片、转子、泵内壁三者所围成的体积内的流体会被推压输出,属于PD(容积式)泵的一种。
这是一种高扬程、低流量的泵。
由于叶片与泵内壁之间产生滑动摩擦,故会有摩擦粉尘产生。
同时对外部杂质等异物耐性较弱。
●扬程、压力
表述泵的能力时,通常使用扬程(单位m)来代替压力。扬程是表示泵能够将流体输送到几米的高度的力量的数值。
扬程乘以流体的密度即为压力。例如扬程为10m的泵以水作流体时,将扬程乘以水的密度1kg/L,整理单位后得到其产生了1kgf/cm2(0.1MPa)的压力。
使用更大密度的流体时,若扬程相同则压力会变高。
●液面检测开关
检测液体水箱内液面位置的开关。
液位开关有多种样式,常见的是通过悬浮的浮子控制舌簧开关(磁性开关)开闭的样式。
●乙二醇水溶液
乙二醇为醇类的一种,水中加入了乙二醇后冰点会降低,乙二醇水溶液也是汽车防冻液的主要成分。虽然60%浓度的乙二醇水溶液其冰点可达到约-40℃以下,但由于低温时粘度会增大,因此若在考虑流动性的情况下,-20℃左右为实际使用时的最低温度。
另外在去离子水(纯水)中加入乙二醇可使流体的电阻率提高,可在需要高绝缘性的循环液的情况下使用。
●硬件互锁
在设备回路中,不使用CPU上运行的软件,仅由继电器等硬件进行逻辑配置的异常时进行切断的回路。
▲返回页首