|Q1 CEマーキング表示と、製造メーカーの責任については?

CEマーキングは、"製造メーカー自身が法令に適合していることを証明するマーク"です。マークを表示した責任は、メーカー自身にあります。
例えば、CE マークを表示した装置・製品の安全性に問題がある場合や、該当指令の不適合が確認された場合、国ごとに、適切な罰則が課せられることとなります。
すなわち、問題のある装置・製品を市場から撤去し、市場への出荷、稼働、使用を禁止するなど、自由な流通を制限することができます。
|Q2 EU加盟国に輸出する、製造メーカーの動向は?

A1のようなリスクを回避するためCEマーキングを行う場合は、EU公認機関などの第3者試験機関で検査・試験の実施、および規格適合の認証(認証はEU公認機関に限る)を受けるケースが増えています。
|Q3 機械指令 (Machinery Directive)の対象機種について

弊社の製品としては、ドライヤ、チラーや、安全製品である排気弁、シリアル伝送機器、AC サーボモーダードライバなどが対象となります。
その他の弊社空圧機器、およびモータレス電動は、機械の対象にはなりません。
|Q4 スペア部品(メンテナンス用)の扱いについては?

CE マーク付き装置(製品)に使うスペア部品は、すでに装置全体での適合確認がされていますので、再度部品単位で適合試験を行なう必要はありません。SMC製品では、電動アクチュエータのケーブルなどにCEマークが無いのは、アクチュエータの一部としてCEマーキングを行っているからです。
|Q5 CEマーキングで、認証機関の関与が必要なのは、どの指令になりますか?

CEマーキングは、基本的には製造メーカーによる自己宣言で実行可能です。ただし、AETX指令対応の防爆機器や圧力機器指令(PED)、簡易圧力機器指令(SPVD)など一部の対象製品には、第三者認証機関による適合性評価が義務付けられています。
|Q6 製造ロット(バッチコード)の意味について
製造ロット(バッチコード)の意味を下記に示します。
通常は2桁ですが、4桁の製品もあります。その際は最初の2桁のみ参照ください。
|Q7圧力器機指令(Pressure Equipment Directive)とは?
圧力器機指令は、圧力器機の設計と製造の指針を定めています。
最大許容圧力が0.5 バールを超える圧力機器が対象となり、
製品の種類が、「容器」か「ボイラー」か「配管」か、
流体の状態が、「ガス」か「液体」、危険かそうではないかで分類されます。