减少CO2排放量的措施

公司简介 » 减少CO2排放量的措施 » 生态工厂
生态工厂

SMC于1998年引入了作为环境管理国际标准的ISO14001,并开始系统地致力于工厂的环境保护和节能工作
(第二年12月获得认证)。

能源消耗量 CO2排放量

SMC事业活动中产生CO2的最大原因是电力的使用。SMC通过努力采用扎实稳定的节电措施,达到减少CO2排放的目标。

【CO2排放(基本单位)的削减状况】
CO2排放(基本单位)的削减状况
化学物质的合理管理

SMC正在努力采用变暖系数较低的氟利昂替代物,并减少化学物质的使用量(防止蒸发、防止带出、重复利用)。

  • 【废弃物排出状况】

    废弃物排出状况
  • 【化学物质的使用量及向环境的排放量】

    化学物质的使用量及向环境的排放量
  • 【废弃物排出削减状况】

    废弃物排出削减状况
  • 【向环境的排放量的年度趋势】

    向环境的排放量的年度趋势
关于特定经营者
1. SMC被指定为日本节能法中的特定经营者。另外,草加第一工厂、筑波第一工厂、筑波技术中心、釜石工厂、釜石第四工厂、远野工厂、矢祭工厂,
 因为每年每个工厂单独使用1500kL以上的能源,所以被指定为能源管理指定工厂。
2. 特定经营者及能源管理指定工厂,除了设定每年1%以上的能源削减目标外,还必须承担有组织地管理并定期报告能源使用量的义务。
工业废弃物削减
分別例SMC彻底进行废弃物的分类并推进3R【减少排放量、重复使用、回收利用】。废弃的PC、打印机等作为有价值的物品卖给回收业者,努力削减处理费用

【分类示例】
・废塑料类 ・纸类 ・氯乙烯 ・橡胶 ・不可燃物 ・纸箱

物料平衡
SMC根据在产品设计开发制造等过程中的资源及能源消耗,时刻掌握对环境带来的影响。
物料平衡

※1:生产活动CO2是伴随能源使用的CO2排放量。
※2:回收利用是指作为有价值物排放,作为材料和热能进行重复利用和回收利用的量。

遵守环境法令
保管含有PCB(多氯联苯)的电气设备的经营者必须在2027年3月31日之前完成处理。SMC保管了5台低浓度PCB含有设备、7台高浓度PCB含有设备,已经在2018年对所有含有PCB的设备进行了妥善处理。
各工厂的举措
SMC使用本公司生产的流量开关监控各工厂的空气使用流量,尽早发现因机器故障等造成的空气泄漏。此外,通过在设备不运转时自动切断空气源的装置,使净化空气※使用量削减30%(与本公司相比)。

※设备开始运转时,为了排出配管内残留的空气而使用的空气。

绿色采购
SMC认识到地球环境的保护是人类共同的课题,也是经营上应该考虑的事项。
SMC致力于通过气动技术开展环保活动,为各个产业领域的自动化做出贡献,把可持续的全球环境传给下一代。SMC将根据这一基本理念,开发和供应环保产品,以减少环境负荷。
作为其中一环,在设计、开发、生产过程中采购的产品、原材料、零部件、半成品、辅助材料、包装材料等方面,实施绿色采购。
グリーン調達の詳細はこちら