- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|电缸
可能的主要原因如下所示:
①脉冲列输入信号使用的是差动输入还是开集输入?开集输入因为接受的电流值很少,所以必须连接限流电阻。请确认选择了哪种定位单元(脉冲振荡器),若是开集方式,请连接限流电阻。(使用说明书⇒脉冲列信号输入回路与并联I/O连接器配线示例)
②是否选择了开集方式,并使用了长度为3m或5m的I/O电缆?・・・・・开集方式只能使用长度为1.5m的I/O电缆。(使用说明书⇒型号表示方法)
③脉冲列信号的输入方式是否选择了与定位单元(脉冲振荡器)相同的方式?・・・・・若是LEC-W2(控制器设置组件),请通过设置软件(ACT Controller)确认参数窗口的基本参数屏幕下部的“选购件设置1”的参数值。若是LEC-T1(示教盒),请在正常模式下,通过菜单的[参数]⇒[基本参数]⇒[选购件设置1]确认参数值。脉冲输入方式的参数值请参阅使用说明书的“基本参数→选购件设置1”。