- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|两通阀
①“最高工作压差”是工作上可允许的一次侧压力与二次侧压力之差。二次侧压力为0MPa时,最高工作压差的数字等于供给压力的上限。
(示例)最高使用压差为0.3MPa的电磁阀
○ 一次侧:0.3MPa 二次侧:0MPa
× 一次侧:0.5MPa 二次侧:0MPa
*上述的×示例的压差为0.5MPa,因此不能使用。最高工作压差为0.3MPa时,应使工作压差在0.3MPa以下。(特别是吹气时,故障较多)
②“最低工作压差”是主阀稳定工作所需的必要压差(一次侧压力与二次侧压力之差)。
(示例)最高使用压差0.7MPa、最低工作压差0.02MPa的电磁阀
○ 一次侧:0.7MPa 二次侧:0MPa
○ 一次侧:0.02MPa 二次侧:0MPa
× 一次侧:0.3MPa 二次侧:0.29Mpa
*上述的×示例,虽然最高工作压差没有问题,但是对于最低工作压差在0.02MPa以上的规格,压差仅为0.01MPa。