- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|流量开关
已进行大气压换算。空气用PF□系列的流量显示,可以在设置流量开关时,通过显示单位基准的选择,选择是以标准状态还是以基准状态显示流量。 【标准状态:温度20℃,1atm(101.3kPa),相对湿度65%】 【基准状态:温度0℃,1atm(101.3kPa)】 (注:PFMV系列的显示单位只有标准状态)