- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|流量开关
使用PF3W711型时,响应误差H_1被设置为5L/min后,P_1设置即变为12L/min以上。购买PF3W711时的初始设置,响应误差H_1为5L/min。只要将响应误差改为小于5,P_1就能在12L/min以下。由于PF3W711的设置流量范围为7~140L/min,只要将响应误差H_1设置为0, P_1就能设置为7L/min。但是,此时有可能在7L/min附近发生振动。
※货号(流量范围)不同,出厂时的响应误差H_1的值也各异。