- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|增压阀
增压阀是将一次侧压力增加至2倍(或者4倍),然后将高压从二次侧送出的产品。增压阀的构造,相当于有2个气缸,由2个增压室和2个驱动室构成。增压室内交替2个活塞运动,将受到的压力通过受压面积比转换为更高的压力从二次侧输出。另外,排气是将驱动室的空气排出。
为储存及防输出压力脉动,SMC公司提供可与VBA直接连接的气罐(VBAT)。
注意:二次侧可使用的压缩空气流量有衰减;
连续增压驱动使用,会缩短增压阀的寿命。动画
备有可以和VBA直接连接的气罐(VBAT),作为储气和防止压力波动的措施。
注意:请务必注意,下游可以使用的流量减小了,如果连续不断地进行增压,会缩短增压泵的寿命。