- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|精密减压阀 / 电-气比例阀
可以。将IR的主体和六角面板螺母嵌入到IR1000的Φ10.5mm或IR2000/3000的Ф12.5mm安装孔(另一侧面板)中,重新拧紧调压手柄的轴。至于新型IR-A系列,应选带可选项六角面板螺母:H(例如:IR1000-01H-A)。附带可选件六角面板螺母,未组装。