- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|精密减压阀 / 电-气比例阀
ARP是直动式,通过1枚膜片和调压弹簧进行压力调整。设定灵敏度为0.2%(F.S.)以内,重复往返精度在±1%(F.S.)以内。
IR是由2枚膜片和调压弹簧进行压力调整,设定灵敏度在0.2%(F.S.)以内,重复往返精度在±0.5%(F.S.)以内。两者相比较,IR系列的溢流特性以及流量性能较优,ARP的空气消耗量较优,另外还可以选择带逆流的功能。