- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|磁性开关
根据使用的负载区分。
对于通用型PLC的输入单元,使用配线工时少的2线式比较合理。
2线式的漏电流较大,在与PLC组合时,有不能识别开关OFF状态的场合。
3线式由于电源线与信号线式分开的,有NPN输出和PNP输出,请结合输入规格进行选择。
※漏电流
3线式: DC24V时100μA以下・・・(例)D-M9N
2线式: DC24V时0.8mA以下・・・(例)D-M9B(W)