资料/下载 » 技术资料 / 技术用语 » 流体控制元件

|流体控制元件-用语集
[用语]最高动作压力差
[用语]最低动作压力差
[用语]最高系统压力
[用语]耐压
[用语]过电压
[用语]保护等级
[用语]材质
[用语]无油处理
[用语]流路符号
表示动作时所允许的最高压力差(输入压力和输出压力的差)。输出压力为0MPa时,则为最高使用压力。
表示主阀达到稳定动作所需要的最低压力差(输入压力和输出压力的差)。
表示管路内可以施加的极限压力。(管路压力)[电磁阀部分的压力差必须保持在最高动作压力差之内]
保持在规定压力(静压) 1分钟后,恢复到使用压力范围内时,保持性能不下降所能承受的压力。[规定条件下的值]
由于电源被切断,被切断的部分会瞬间产生高压电。
《JIS C 0920:电气机械设备的防水试验及防固体侵入的保护等级》所规定的等级。
NBR:丁腈橡胶 FKM:氟橡胶—商品名:Vition®, DAI-EL®等
流体接触的部分进行脱脂和清洗。