|电缸
可能的主要原因如下所示:
①脉冲列输入信号使用的是差动输入还是开集输入?开集输入因为接受的电流值很少,所以必须连接限流电阻。请确认选择了哪种定位单元(脉冲振荡器),若是开集方式,请连接限流电阻。(使用说明书⇒脉冲列信号输入回路与并联I/O连接器配线示例)
②是否选择了开集方式,并使用了长度为3m或5m的I/O电缆?・・・・・开集方式只能使用长度为1.5m的I/O电缆。(使用说明书⇒型号表示方法)
③脉冲列信号的输入方式是否选择了与定位单元(脉冲振荡器)相同的方式?・・・・・若是LEC-W2(控制器设置组件),请通过设置软件(ACT Controller)确认参数窗口的基本参数屏幕下部的“选购件设置1”的参数值。若是LEC-T1(示教盒),请在正常模式下,通过菜单的[参数]⇒[基本参数]⇒[选购件设置1]确认参数值。脉冲输入方式的参数值请参阅使用说明书的“基本参数→选购件设置1”。