|真空用元件
若是PNP规格,只要将褐色(DC+)与灰色(FUNC)之间的接点设为ON,就会通过真空压力开关的主电路,从OUT2打开供给阀输出,变为真空吸附。
一旦升至规定的真空度,主电路侧的OUT2输出就会自动变为OFF,暂时关闭供给阀。
将在这种状态下保持真空,但若真空度降至所设置的压力,OUT2就会重新输出,打开供给阀。
吸附动作一直持续到将褐色与灰色之间的接点变为OFF为止。
真空破坏时,在将褐色与灰色之间的接点变为OFF的同时,将白色(真空破坏阀用输入)与褐色(DC+)之间的接点变为ON。
为了保持真空,在ZK2内部有两个单向阀,因此只要不打开真空破坏阀就不会破坏真空。