|磁性开关
根据使用的负载区分。
对于通用型PLC的输入单元,使用配线工时少的2线式比较合理。
2线式的漏电流较大,在与PLC组合时,有不能识别开关OFF状态的场合。
3线式由于电源线与信号线式分开的,有NPN输出和PNP输出,请结合输入规格进行选择。
※漏电流
3线式: DC24V时100μA以下・・・(例)D-M9N
2线式: DC24V时0.8mA以下・・・(例)D-M9B(W)
根据使用的负载区分。
对于通用型PLC的输入单元,使用配线工时少的2线式比较合理。
2线式的漏电流较大,在与PLC组合时,有不能识别开关OFF状态的场合。
3线式由于电源线与信号线式分开的,有NPN输出和PNP输出,请结合输入规格进行选择。
※漏电流
3线式: DC24V时100μA以下・・・(例)D-M9N
2线式: DC24V时0.8mA以下・・・(例)D-M9B(W)